This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:升级固件后无"connect"按钮

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000686/tas5825mevm-no-connect-button-after-upgrading-the-firmware

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、  

遵循 TI 支持领导、我进行了固件更新。 目标是能够描述智能放大器过程中的扬声器特征。  

由于此次更新,我无法再连接到主板:“连接”按钮甚至没有。  

有人能提出解决方案吗?

谢谢  

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    当电路板通电并连接 USB 时、您是否看到 USB 指示灯通电? 您是否在主板的设备管理器上看到任何内容? 这是之前的 e2e 主题或电子邮件通信。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的回答。  

    这是之前与 TI 支持部门的电子邮件往来。  

    当在电路板已通电时连接 USB 电缆时、没有额外的 LED 亮起。

    PPC 软件上的屏幕截图(I2C 主应用程序,然后 TAS5825M 应用程序):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    连接 USB 时、应有一个蓝色 LED 亮起、表示 PPC 主板上的 USB 接口工作正常。 您可以测试另一个 PPC 主板、还是这是您唯一的电路板。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    这是我唯一的主板。 我还记得这个蓝色 LED:实际上它一直在工作,直到 TI 支持人员让我升级固件为止(为了能够描述智能放大器应用中的扬声器特性,这是我的目标)。  

    您认为我必须恢复到以前的固件吗? 如果是,我如何才能得到它?  

    谢谢  

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果 TAS1020中的固件损坏。 您可以按照随附的指南操作、查看这是否可以解决问题。

    TAS1020B 固件更新 Procedure.zip

    如果您在遵循本指南后遇到更多问题、请告诉我。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    这解决了问题,因为我现在恢复到了我的最初状态:能够连接到卡/无法确定扬声器的特征。 我将开始有关这个的另一个线程。  

    非常感谢您的帮助和支持:)  

    祝您度过愉快的周末  

    弗兰克