This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:关于 Linux 驱动程序

Guru**** 2750115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001626/tlv320dac3100-about-linux-driver

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

关于 TLV320DAC3100上的 Linux 驱动程序、我的客户有一些问题。

它们使用适用于 TLV320AIC31XX 的 Linux 驱动程序。(使用的 DAC 块。) 并将 AM3352用作 MCU。

www.ti.com/.../TLV320AIC31XXSW-LINUX

TLV320DAC3100是主器件、而 AM3352中的 McASP0 (FSX ACLKX)是输入端口。

当音频信号未从 AM3352输入到 DAC 时,DAC3100中的 PLL、DAC、HP 驱动器和 D 类放大器块将断电。

他们认为这似乎是 Linux 驱动程序的规范、并询问如何配置为其他线程 DAC 侧的输出端口。(请参阅下面的内容。)

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000670/tlv320dac3100-about-lrck-bck-at-power-down/3697833#3697833

 

(问题)

(1) Linux 驱动程序是否可以修改以配置客户引用上述线程的输出端口?

 

(2)当 DAC 断电、LRCK、BCK 停止时、Linux 驱动程序(AM3352)上是否存在任何问题?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我必须向我们的软件团队提出与驱动程序相关的问题、我可以帮助解决您遇到的任何硬件或器件配置问题。
    我将在获得更多信息后立即更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    您是否让我了解一下我的当前使用情况?

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    此时、智能放大器以外的其他器件的驱动器不受主动支持。 我无法就问题1提供进一步评论。 关于问题2、应 重新初始化器件以使其退出关断状态、我们无法从主机处理器的角度进一步评论所发生的情况、因为它不是器件的一部分。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器