This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:更换 MAX97220AETE

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002558/drv602-replace-max97220aete

器件型号:DRV602

您好、先生、

我想使用  DRV602来替代 MAX97220AETE、您是否可以帮助查看以下将电路更改为 DRV602?

VDD=5V、是否需要更改任何相对电阻器和电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将与我的团队一起查看此原理图、并在短期内为您提供反馈。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这两个器件并不是完全的替代器件。 DRV602可以使用外部组件和连接、但封装和引脚不同。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器