This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:电源放大器;原理图审阅

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999612/tlv320dac3203-power-supply-schematic-review

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我可以像所附原理图中那样连接电源、还是需要为 DVDD 提供额外的1.8V 稳压器? 您是否建议使用其他旁路电容器?

对于耳机的输出滤波器是否有任何意见? 我注意到在另一个论坛帖子中、建议将16欧姆电阻器用于 PoP 问题。

谢谢、

Colin


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此原理图审阅和您的问题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    有关原理图的一些注释:

    • AVDD 和 DVDD
    • 只要未使用的 INL/R 从不启用这些模拟输入、它们就应该是可以悬空的。 或者、它们可以通过交流耦合连接到 GND。
    • 47uF+16 Ω 将形成一个 fc ~211Hz 的高通滤波器、这将限制低频响应、此外、由于耳机扬声器通常为~16 Ω、负载很可能会减半、但如果这不是问题、应该可以解决。 我认为电阻器在电容器的充电周期中会提供帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器