This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有兼容采样频率的器件

Guru**** 2656795 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, PCM1840, PCM1864, PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001677/devices-with-compatible-sampling-frequencies

主题中讨论的其他器件:ADS127L01PCM1840PCM1864PCM4204

尊敬的团队

必须支持以下采样频率。
您能否向我们介绍可用的 ADC 和 DAC 器件?
(输出分辨率为24位或更高/动态范围为110dB 或更高)

・5.12KHz
・6.5536KHz
・8.192KHz
・10.24KHz
・12.8KHz
・20.48KHz
・25.6KHz
・26.2144KHz
・32.768kHz
・40.96KHz
・51.2KHz
・81.92KHz
・102.4KHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji、

    如果您还需要良好的 THD+N 性能、可以考虑使用 ADS127L01等器件。 如果这不适合、接口是否有任何其他限制或任何其他要求可帮助我们缩小选项范围?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    感谢您的回答。

    我正在寻找 Asahi Kasei AK5572的替代产品。 PCM1840的采样率为7.35KHZ 至192kHz、因此我认为它满足5.12kHz 和6.5536kHz 之外的要求。 可以使用它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji、

    PCM1840与 TLV320ADCx140属于同一系列、不支持这些非音频采样率。 我认为使用 PCM4204或 PCM1864可能是可行的。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    感谢你的答复。
    我知道 pcm1840不适合此应用。
    考虑是否可以使用 pcm4204或 pcm1864。