This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:5V PVDD 时可能出现问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS2764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001786/tas5825m-possible-issue-at-5v-pvdd

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS2764

大家好、

TAS5825M 数据表建议 PVDD 从4.5V 开始、但实际上它具有用于内部栅极驱动器的5V LDO、依此类推。 这是否意味着5V 是栅极驱动器所需的最小电压? PVDD=5V 时、预计会出现哪种问题? (例如、MOSFET 短路等)

如果内部电路需要5V 电压、则建议 PVDD 在5V-LDO 压降方面提供多大的电压?  

我的客户假设立体声 BTL 2W/4欧姆、如果5V 电压不够、则需要添加升压转换器。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    TAS5825M 可在5V PVDD 电源电压下完全运行。 使用5V 电源时的立体声 BTL 2W/4 Ω 是不错的选择。  谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    具有5V PVDD 的内部5V-LDO 发生了什么情况? 我想存在一些压降、对吧? GVDD 和 AVDD 是否与该压降有关?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于电压裕度较小、PSRR 可能会更差。 您是否认为5V-PVDD 会影响 PSRR、THD+N 和效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    是的、5V LDO 必须在压降模式下工作。 GVDD 和 AVDD 无问题。  

    但是、它可能会对 PSRR 产生一些影响、因为 AVDD LDO 在压降模式下工作、并且会降低其自身的 PSRR。

    在5V PVDD 应用中、TAS5825M 实际上有点过分。   客户选择 TAS5825的具体原因是什么? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我知道 THD+N 和效率没有影响、对吧?

    客户更喜欢2通道 D-AMP、因为它可以减少 PCB 上的布线。 最好的例子是 TAS2764的立体声版本、但我们现在还没有。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    明白。 让我检查一下我们是否有任何基于5V PVDD 的音频性能测试结果、然后返回给您。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否介意我是否需要进行其他测试?

    目前、我需要 PSRR、SNR、THD+N 和效率@ PVDD=5V、2W/4 Ω、立体声 BTL 的结果。

    当5V-LDO 无法输出5V 电压时、PVDD 电压阈值是多少?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    我从数据库中获得了一些数据。 我们是否应该离线、然后我可以将结果发送给您?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的支持。 请 离线共享。

    此致、
    Kazuto