This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:可用的采样频率

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002071/pcm4220-available-sampling-frequencies

器件型号:PCM4220

尊敬的团队

我需要支持以下采样频率、是否可以将其与该器件配合使用?

・5.12KHz
・6.5536KHz
・8.192KHz
・10.24KHz
・12.8KHz
・20.48KHz
・25.6KHz
・26.2144KHz
・32.768kHz
・40.96KHz
・51.2KHz
・81.92KHz
・102.4KHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji-San、

    遗憾的是、PCM4220将无法处理6.5536kHz 和5.12kHz 采样频率。

    这是因为最小采样率为8kHz、这是由数据表中的 PCM 输出采样率规格定义的。

    您应该能够毫无问题地使用其余的频率、只需注意 FS1和 FS0引脚即可为相应的频率选择采样模式。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答
    我理解答案的内容。