This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011's 输出失调电压是否会影响噼啪噪声

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001750/tpa2011d1-does-tpa2011-s-output-offset-voltage-impact-pop-noise

器件型号:TPA2011D1

您好、Sirs、

如标题所示、我的客户发现 TPA2011在将 SD#从低到高有效时、IN+和 IN-短接在一起时会发出噼啪噪声。
 杂音是否来自输出失调电压? 我们是否有 TPA2011的输入失调电压规格?  



我的客户的噼啪噪声要求为-60dBV (1mV)。 TPA2011的5mV (最大值) Vos 能否满足要求?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年5月17日
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您能否通过在耦合电容器之前短接输入来进行测试? 是否需要直接在引脚处对输入短路?
    如果 POP 持续存在、则可能需要逐渐调整输入组件以在反相和同相输入之间找到最佳平衡、任何不匹配都会导致 POP。 可能需要精密组件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的建议。  我们知道、输入阻抗不匹配会产生杂音、而客户通过直接连接 IN+和 IN-节点来找到 TPA2011器件的限制。  1mV (典型值)、5mV (最大值)的噼啪噪声是否为 TPA2011器件的限制?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年5月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    就输出失调电压而言、是的、这些值符合客户对器件的期望。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器