This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:TPA2008D2仅将 L 通道用于一个扬声器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000273/tpa2008d2-tpa2008d2-only-use-l-channel-for-one-speaker

器件型号:TPA2008D2

尊敬的 TI  

  帮助检查电路、如下所示  

 如果可以按如下方式连接,则只使用一个扬声器。

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建峰、

    原理图看起来正常。 我只是执行方面的法庭之友。
    是否有理由客户选择立体声放大器、但只使用一个通道同时对左右信号求和? 是因为他们只想驱动1个扬声器? 为什么不使用单声道放大器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan  

     非常感谢。 我将尝试更改 Mono、TPA2011?

     是否是正确的选择?

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为这是一个很好的选择。
    如果您有任何有关 TPA2008D2的其他问题、敬请告知。 如果您对其他器件有疑问、请开始新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器