This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:pspice 仿真问题(续)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000542/lm4871-problem-with-pspice-simulation-cont

器件型号:LM4871

在我上一个关于这一点的话题中,伊凡·萨拉扎说他将在一周左右回到我身边。 那是一个月前、我注意到该线程现在已锁定。 这是该主题的文本:

我正在尝试在 TI 版本的 pspice 中运行使用 LM4871的设计仿真。 但是、我得到该误差:

错误(ORPSIM-15143):涉及 X_U1.XU11.EVCM 的电压源和/或电感器环路。 您可以通过添加串联电阻来断开环路

这似乎是 LM4871 pSPICE 模型的问题(U1是 LM4871组件的基准)。

我不熟悉 pspice (我以前使用过 LTSpice)、所以可能是我。 以前是否有人成功使用过此模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误了解决方案的时间、我会预留一些时间来解决问题、并在下周一或更早提供反馈(如果可能)。
    如果有任何变化、我们将随时为您提供最新信息、但我希望这只是更改源代码中的电压控制源的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我今晚要测试这个、一旦完成、就会更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器