This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:fs 下的音调噪声

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001862/pcm4104-tone-noise-at-fs

器件型号:PCM4104

e2e.ti.com/.../PCM4104-tone-noise.xlsx

您好!

我们的客户正在尝试将 DAC 替换为 PCM4104、在 ES 单元评估期间、他们发现采样频率下的音调噪声。

它看起来与数字滤波器的"阻带衰减"特性无关。 由于音调噪声仅在采样频率上、而不是 Fs+/-信号频率点。

如果输入所有"0"数据、即使模拟本底噪声保持相同的水平、该音调噪声也会消失。

当输入24位 LSB 数据(如-140dB 1KHz 信号)时、将生成采样音调噪声。

请参阅随附的捕获图像。

这是由 DS 调制器活动产生的一些模拟噪声耦合引起的吗? 但 DS 调制器时钟可能为256fs 或更高。

 

此致、

Mochizuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    SCK/LRCK 比率是多少?

    在输出上看到来自采样时钟的音调并不是很奇怪、这在我们大多数没有高级数字滤波器的较旧器件上很常见。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。

    工作条件为 LRCK=44.1kHz、SCLK=256F。

    我们的客户理解可能是此音调噪声是由 PCM4104 DF 特性本身引起的。

    但请我们验证 EVM 上的噪声。 是否可以在 EVM 上重复该操作?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我没有任何硬件可以测试它、但我相信这是预期的。

    谢谢、

    Paul