This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:与 AM3352连接

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001295/pcm1754-connection-with-am3352

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好、专家、

您能否检查以下 PCM1754和 AM3352之间的连接是否正确? 谢谢。

McASP0_ACLKX -- bck;

McASP0_AXR1 --数据;

McASP0_FSX -- LRCK;

McASP0_AHCLKX -- SCK;

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我不熟悉 AM3352控制器。  我将把这个问题移至 Sitara 论坛。  它们应该能够帮助您澄清哪些引脚可生成所需的 I2S 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢你的帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来不错。 您可以使用任何可用的串行器引脚(AXRn)将数据传输到 DAC。 AHCLKX 引脚可能需要也可能不需要、具体取决于您的系统。

    请参阅 AM335x TRM 中的22.3.5.1发送时钟...
    发送位时钟、ACLKX、(图22-17)可由 ACLKX 引脚从外部提供、也可由 CLKXM 位选择在内部生成。 如果内部生成(CLKXM=1)、则时钟由一个来自发送高频主时钟(AHCLKX)的可编程位时钟分频器(CLKXDIV)分频。

    发送高频主时钟 AHCLKX 可以从 AHCLKX 引脚从外部获得、也可以根据 HCLKXM 位的选择在内部生成。 如果在内部生成(HCLKXM=1)、时钟由一个来自 McASP 内部时钟源 AUXCLK 的可编程高时钟分频器(HCLKXDIV)分频。 发送高频主时钟可以(但不需要)在 AHCLKX 引脚上输出、而该引脚可用于系统中的其他器件。

    另请参阅22.3.9.1串行器...
    对于每个串行器、都有一个专用串行数据引脚(AXRn)和一个专用控制寄存器(SRCTL[n])。 控制寄存器允许将串行器配置为发送器、接收器或非活动状态。 当配置为发送器时、串行器会将数据移出到串行数据引脚 AXRn。

    此致、
    标记