This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:背对背

Guru**** 2682475 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002225/ina1650-back-to-back

器件型号:INA1650

您好!

我计划在我的放大器设计中将 INA1650用作线路接收器。
我希望对输入进行缓冲、以便能够将音频信号以菊花链形式连接到其他放大器。
我当时想使用另一个 INA1650作为线路驱动器、将单端信号作为输入、但我不确定所产生的差分的振幅。 信号将与传入信号相同?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我已经为线路驱动器应用准备了一个模拟、展示了一个具有差分输出的单端输入。 您可以在下面看到、输入信号是1mVpp 正弦波、差分输出为2mVpp。 这是由 VA_OUT - VB_OUT 导致的。 输入信号为10kHz。 该仿真也附加在帖子的底部。  

    e2e.ti.com/.../INA1650-Differential-Line-Drive-Single-End-Input.TSC