This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:我们能否通过 I2C 寄存器识别 TAS5825芯片版本?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001772/tas5825m-can-we-recognize-tas5825-chip-version-by-i2c-register

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

作为标题、是否有 I2C 寄存器来存储 TAS5825器件版本? 我们如何通过 I2C 寄存器识别 TAS5825芯片版本?

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年5月17日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这里可能会有一些混淆。 我会回答您的问题、但如果您不希望这样做、请告诉我。

    如果您想知道芯片 ID 是什么、那么这就是寄存器(0x67)。  

    但是、如果您询问的是 I2C 地址、该地址通过器件上的地址引脚进行控制。 附件是 TAS5825M 上支持的不同 I2C 地址的表。  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Robert。

    客户想知道如何按芯片 ID 告知 TAS5825硬件版本。
     我们是否有裸片 ID 与 器件版本的查找表?

    此致、

    陈耀恩
    2021年5月18日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    质量产品中的芯片 ID 应完全相同。 早期从 PDC 应用的样本可能具有不同的芯片 ID、因为它们是工程样本。  

    您能否解释客户为何要检查芯片 ID? 他们是否看到手头上的器件之间有任何差异?

    谢谢!

    此致、

    Sam