This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:混频器

Guru**** 2589115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001860/tpa2015d1-mixer

器件型号:TPA2015D1
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1

大家好、

如果客户想要检查 TPA2015D1是否可以从常规编解码器(ALC888S)、单端 L/R 输出中混频。

我们能否将编解码器单端 R 连接到 TPA2015 IN+、将编解码器 L 连接到 TPA2015  IN-?  

我的 TINA 仿真看起来不错、但希望再次验证、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我更愿意建议其他 TPA 放大器的实现方式如下:

    您正在使用的连接可能会起作用、但如果输入信号相同、则可能会由于差分减法而被消除。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、TPA2011D1应该适用于这种情况。