This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:有关过压和欠压的问题

Guru**** 2774615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001521/tas5733l-questions-about-overvoltage-and-undervoltage

器件型号:TAS5733L

我将 ADR/FAULT 配置为输出、以查看芯片是过压还是欠压。 当我向芯片输入3.3V AVDD 时、ADR/FAULT 显示为1、并且芯片正常工作、但是当我在12V 后输入 PVDD 时、ADR/FAULT 已在0和1之间切换。 这是正常现象还是发生了欠压和过压故障? PVDD 输入为12V/200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否由于 PVDD 的电压不正确、ADR/FAULT 处于过压或欠压状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeli、

           请关闭此问题、因为您还有另一个相同的问题需要回答。

    Leon