This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805是否可用于检测音频信号?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001287/tas5805m-can-tas5805-use-to-detect-the-audio-signal

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

TAS5805是否可用于检测音频信号? AUX 用于检测插入还是拔出、可用于在播放音乐时检测 I2S 中的信号? 我检查了数据表、认为它可能不支持此功能、需要与您进行仔细检查。

此致

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    恐怕我不明白你要问什么。 您能给我们提供更多有关您想使用 TAS5805做什么的详细信息吗?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    他们希望在播放音乐时使用 TAS5805来检测 I2S 中的信号。 但他们不知道它是否可以通过 TAS5805实现此功能。 你能判断它吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

           我仍然不知道客户需要检测什么。 如果检测到 I2S 信号、只要 I2S 信号有效、它肯定会输出音乐。  如果检测到信号电平、您可以在 DSP 中使用电平计。

    Leon