This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:PurePath 下载

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013165/tlv320aic3254evm-k-purepath-download

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

我在一段时间前请求下载此软件、但由于某种原因被拒绝。  有人建议我重新申请,但在4天后没有听到任何声音。  如何下载此软件?

谢谢

寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reg、

    为此问题道歉。 您能否提供用于申请的电子邮件? 如果您不愿意在这里发帖、您可以将我添加为朋友并向我发送私人消息。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过朋友请求发送电子邮件地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到一条消息、表示案例即将关闭、点击表示需要更多帮助、但在登录时看到的是:

    未找到请求的记录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在星期日收到了这封邮件、现在仍在等待

    感谢您联系德州仪器。 您的请求已得到确认、为了使您能够访问受限信息、我们必须先申请批准。 此申请已转发给其他 TI 部门、一旦您的申请获得批准、他们将与您联系。 此案例将被视为已解决、因为我们会将其升级到另一个部门。 您可以在该请求关闭后收到调查。 请花一点时间向您提供宝贵的反馈、了解您在这项客户支持方面的体验、以提高我们的服务质量。 非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reg、

    您是否收到了批准回复?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有卡森没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个多月过去了,没有任何解决办法。  TI 是否没有人可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时,出口管制会捕获请求,我们看不到它们,这种情况可能就是这样。 了解您的公司和原产国以及应用程序和您的公司电子邮件将非常有用。  

    因此,如果您可以向我获取这些信息,我可以将其发送给 营销人员,他们将批准访问。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    已通过朋友请求发送信息、因为我知道如何发送私人消息。

    寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reg、

    我接受了朋友的请求,您现在可以通过私人邮件发送信息吗?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应立即获得批准。 如果您还有任何问题、请告诉我

    谢谢、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已随链接提供并已下载软件。

    感谢 Carson 的帮助