This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:DAC 噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012081/tlv320aic3268-dac-noise

器件型号:TLV320AIC3268

我有4个模拟麦克风连接到 TLV320AIC3268。 它们在微型 PGA 处混合并路由到 ADC 中。

在输出端、DAC 输出到耳机输出。 输出体面、但噪音量相当大.. 不是很好

当我将混合麦克风微型 PGA 信号源路由到 MAR/MAL、然后再路由到耳机时、一切听起来都很棒。 几乎没有噪声。

有什么想法我应该在哪里寻找问题?  我使用 PPS 配置基本系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我还移除了尚未使用的 I2S_IN2输入。 还移除了增益级。 没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、 我不熟悉 这个问题进行评论、但我 问过 熟悉这个问题的人、我在下面向您分享他的一些意见。

    混频器放大器输入可以来自输入引脚或 PGA。 如果使用 ADC+DAC 时的噪声高于混频器放大器、则表示 ADC/DAC 的配置可能存在问题。 可能时钟不符合预期的采样率、或者 ADC 和 DAC 不同步运行。 另外、请 确保正在配置充电泵、因为这对于以接地为中心的耳机输出是必要的。

    当使用 MAR/MAL 与 DAC 输出配置为等效输入信号时、您可以对 HPL 和 HPR 输出执行 FFT。 如果 PPS 中没有有意应用的增益、则可以提供一些了解输出音调是否不等效的信息。 每个 PGA 可以混合所有通道、因此最好确认它们是混合左右通道中的对还是将所有通道混合为单个输出。 他们的 PPS 流程显示他们也在 DSP 中进行一些混合、因此最好确认这一点。

    如果没有任何帮助、则另一种选择是将 PPS 流减少到最简单的实施方案、即直接将 ADC 输出传递到 DAC、然后查看是否仍然存在噪声差异。

    希望这些建议能为您提供帮助。