This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:PPC3硬件检查失败-无法检测音频声卡

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006351/tas2559evm-ppc3-hardware-check-fails---unable-to-detect-audio-sound-card

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2559

在过去的几天里、我一直在测试几个扬声器、评估它们以及用于我的应用的音频卡。 直到我尝试的最后一个扬声器为止、一切都正常工作。 我完成了特性化并开始播放测试音频文件。 音频文件在测试扬声器上播放了一小段时间、然后切断。 我的计算机和 PPC3软件不再识别扬声器、而只识别评估板。 我的音频声卡是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对此有几个问题要问:

    • 计算机的设备管理器中如何显示 EVM?  
    • 如果断开 EVM 并重新开始特征评定、问题是否仍然存在?  
    • 您是否仍然能够通过 I2C 写入或 GUI 的其他区域控制 TAS2559?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    请参阅此处的照片、了解 EVM 在器件管理器中的显示方式。

    即使我断开 EVM 的连接、重启电源并重新启动计算机、问题仍然存在。

    我仍然可以通过 PurePath 连接到 EVM、但无法连接到音频声卡。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 我将与我的团队一起对此进行更深入的研究、我们应该很快为您提供反馈。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 您使用的是什么 IOVDD 电压?  

    如果您尝试从 ROM 模式或智能放大器模式进行回放、扬声器是否播放声音?  尝试在连接和未连接 SALB2板的情况下测试此情况。  

    如果任何一个都无法获得任何音频、请尝试使用简单的 I2C 脚本配置 EVM 以启用扬声器输出并读取错误标志、以查看尝试播放音频时是否出现任何错误。  

    让我知道其中的任何一个解决了问题、或者我们是否需要进行更多的调试。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一段时间没有听到过您的声音、因此我现在要关闭这个线程。 希望我之前的回复足以解决您的问题、但如果您仍有问题、请随时在此处回复或打开新话题。  

    此致、  

    Justin Beigel