Other Parts Discussed in Thread: TAS5707, TAS5707EVM, TAS5707A, TAS5717
主题中讨论的其他部件:、 TAS5717
您好 TI,团队
我们使用的是 TAS5707功率放大器。 调试过程中出现以下问题。 附件为日志。 您能否在 RK 方案下提供 Android 系统驱动程序文件和 DTS 配置?

顺便说一下、我在 TI 网站上找不到 TAS570x GDE GUI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们没有适用于 TAS5707的 Linux 驱动程序。 由于该系列器件采用 I2C 编程、因此该解决方案可以编写配置文件并通过 I2C 将其发送到器件。
器件 GUI 位于 TAS5707EVM 工具文件夹下、但以下链接 为 https://www.ti.com/lit/zip/sloc124。
此致、
Luis
您好!
我有几个问题需要确认。
1、此芯片的 MCLK 信号上升必须满足哪些条件?
2.是否需要 I2S 信号才能显示 I2C 信号?
现在没有 MCLK 信号、I2S 信号、I2C 信号。
4.TAS5707_无法获取芯片中的参数、" AVDD"、
"DVDD"、
"PVDD_AB"、
"PVDD_CD"、
5.请提供 GUI 工具。 解压缩后、无法使用从网站下载的压缩包。
尊敬的 Ian:
1.要正确设置设备,您需要:

2. 您需要检查 TAS5707上的每个电源引脚。 (PVDD/DVDD/VREG)、则需要检查 I2C 是否已确认。
3. 我共享的软件包也可从该 Web 链接下载。 您可以尝试更改计算机或以管理员身份运行。
通常、对于48kHz 音频信号、MCLK 为12.288MHz。 (MCLK = 256*FS)
您好 Leon Peng,
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TAS571XSW-LINUX
此代码可在 TI 网站上找到、是否可直接使用?
I2C 地址为0x36、但在 rk3399pro 上、它是被2除的。它是0x1B。
3、是的、是的。
尊敬的 Ian:
您可以从这个 E2E 问题中看到。 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/393284/tas5707-linux-driver?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5707%252520linux#
我们没有用于 TAS5707的 Linux 驱动程序。 我可以为您提供 TAS5707 cfg 文件以供尝试、但它仅适用于 TAS5707EVM 和 TAS5707 GDE。
您好 Leon Peng,
我在网上找到的示例是否可以在 TAS5707上使用?e2e.ti.com/.../tas571X.c