This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255的线性电源设计

Guru**** 2518590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008049/tpa3255-linear-power-supply-design-for-tpa3255

器件型号:TPA3255

大家好、我已经在您的网站上看到过几个电源参考设计示例、但是、我希望有一个为 TPA3255放大器供电。 您是否有单个线性电源的参考设计来提供51V DC 和12V DC 来为 TPA3255供电?

我正在考虑在立体声模式下使用2个 TPA3255放大器、在单声道模式下使用1个 TPA3255来驱动超低音扬声器。
是否可以开发一个能够同时驱动全部3个放大器的电源、或者我是否需要3个电源?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPA3255是一款能够输出数百瓦功率的高功率器件。 线性电源可能无法提供这么大的功率。 SMPS 的使用更为广泛。

    只要电源具有足够的电源功能、您就只需要一个电源。

    您是否使用交流电源生成51V 直流电? 还是使用升压器将直流电压升高到51V?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!  无论如何、我不是电源设计人员、因此如果建议使用替代拓扑、我肯定会对其进行探究。  我们只是担心音频系统中引入的噪声。

    我们将在澳大利亚使用我们的标准 GPO (240V AC)为设备供电。

    很高兴听到您建议我继续设计的方式。  再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我来自音频产品线。 我也不是电源专家...

    我建议您访问电源论坛并向那里的人提问。  

    TPA3255是一款具有良好 PSRR 的闭环 D 类放大器、可最大程度地降低电力线噪声的影响。

    谢谢1.

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。  您是否能够帮助我将我的查询转移到电源论坛?  我不知道如何做到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当然。 让我转移这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    BTW、我可以询问音频总功率吗? 它将是电源设计目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    因此、一个放大器将在 BTL 模式下驱动双向扬声器。  2向扬声器具有高音扬声器和低音扬声器。  高音扬声器的标称阻抗为8 Ω、功率处理能力为80W、功率瞬态为1kW。  低音扬声器的标称阻抗为4 Ω、额定功率为50W、短期要求为200W。

    则 PBTL 模式下的另一个放大器将驱动超低音扬声器。 其标称阻抗为8 Ω、额定功率为400W、短期要求高达1.5kHz。

    最后一个系统由2个2向扬声器和一个单低音炮组成。

    希望这对您有所帮助?!  如果您需要更多细节或有任何其他放大器建议、请告诉我、以帮助我完成我们的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、我有一段时间没有收到任何有关此问题的后续报告。  我仍在等待有关电源设计的回复。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电源团队、

    请帮助您跟进此问题吗? 客户希望对交流/直流电源有一些建议。 详细规格为240V 交流、~50V 直流、输出功率能力应 大于200W。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark/Sam:

    这里有几个设计需要注意、请查看这些设计并告诉我它们是否可以正常工作。

    https://www.ti.com/tool/PMP10215

    https://www.ti.com/tool/PMP21549

    谢谢、

    Robert