This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:2.7V 以下的关断行为

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013873/lm48560-shutdown-behaviour-below-2-7v

器件型号:LM48560

你(们)好。

最小工作电压为2.7V。

虽然我知道器件行为未在工作电压范围之外指定、

将 nSHDN 引脚保持在0V 可能会使器件保持在低于2.7V 的低电流状态。

非常感谢您的帮助、

此致、

Andrew、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    我们在数据表中提供了低至2.3V 电源电压的电源电流数据(图16)。 虽然您可以在电源上将器件保持在低于2.7V 的低电流状态、但不能保证器件的运行电压低于2.7V、因此器件可能会关断至低于此电压、并且可能需要在某些器件上再次进行寄存器配置。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    非常感谢。

    重新配置寄存器不是问题。

    当您说"器件可能关断至低于此值"时、关断电流是否与使用 nSHDN 引脚调用硬件关断时相同、即典型值0.1uA、最大值2uA?

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    电流应该是相同的、但是这个用例还未被测试以保证针对这个运行的电流。   

    此致、  

    Justin Beigel