Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
大家好、
我们发现,回波参考数据采集不起作用。 此外、我们还看到始终从正确的通道捕获数据。 如果我们进行单声道录制、则无法捕获音频。
我们已使用以下控件来验证这一点。
tinymix "MultiMedia1 Mixer SEC_MI2S_TX" 1.
tinymix "SEC_MI2S_TX SampleRate" kHz_48
tinymix "SEC_MI2S_TX 通道"两个"
tinycap /data/rec.wav -c 2.
tinymix "SEC_MI2S_RX SampleRate""kHz_48"
TinyMix "SEC_M2S_RX 格式" S16_LE_"
tinymix "SEC_MI2S_RX 通道"两个"
tinymix "SEC_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1""1"
tinyplay /data/file-name.wav
通过上述控制、我们可以看到仅从正确的通道捕获数据。
我们发现,我们需要左声道数据和单声道记录来进行回波参考捕获。
我们在 dtsi 文件中进行了以下更改
兼容="ti、tas2563";
reg =<0x4c>;
TI、左通道=<0x4c>;
- ti、channels =<1>;/* channel number */
+ ti、channels =<2>;/* channels number */
TI、ASI-format =<0>;/* 0、I2S;1、DSP; *
TI、RESET-GPIO =<&pmi632_GPIO 4 0>;
TI、IRQ-GPIO =<&tlmm 83 0>;
当我们将"ti, channels"更改为2时,我们开始从左声道获取数据,而单声道录制也可与上述更改配合使用
您能告诉我们这一变化的影响吗? 或者建议我们是否有从左 侧通道捕获数据的方法
谢谢