This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:无声音

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010363/tpa3255evm-no-sound

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

我很难让该放大器正常工作。 使用手机输入进行测试没有问题、但我正在尝试为直立低音构建放大器。 因此、当我将其连接到电源并进行预放大时、我不会从输出端听到任何声音。

它被设置为单通道 PBTL 负载、我认为接线正确。 我设置了示波器、并将信号馈送到输入端、但在输出端没有听到任何声音。 我在输出端以0.00Hz 的频率显示8.612V。 我已附加图片。

请提供建议。 我不熟悉使用示波器、但愿意学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了进行确认、您是否检查了 TPA3255EVM 输入端的信号以确认信号是否到达放大器的输入端?  

    您能否发送整个 TPA3255EVM 的图片?  

    我很高兴听到您愿意学习如何使用示波器! 这不是最容易使用的设备、但一旦您找到它、您就不会忘记!  

    此致、

    Robert Clifton   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、信号通过我的示波器信号发生器发送 -图片显示输入为5kHz、输出为0。 我使用 SMPS 为放大器供电、但仍具有相同的读数。 来自输入。

    图片附加在 zip 文件中。  

    感谢你的帮助

     输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    刚刚注意到您的 S1处于"复位"状态。  您需要 将 S1推至"Normal"以使器件进入正常工作模式。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很长时间没有听到您的反馈、我会关闭这个线程。 如果有其他问题、请返回新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很奏效。 我想打开一个继电器开关来自动处理该 Tak -我是否将开关保持在正常位置、将继电器连接到引脚10和接地、并将继电器设置为常闭和低电平触发器?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是指引脚10对应的"OSC_IOP"引脚吗?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AIB 连接器上的引脚10 - EN/复位、引脚4接地和引脚8 3.3V+为其供电。  AIB Pinout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam 今天正在休假。  我不熟悉您在这里发布的 AIB、但如果 AIB 输出的逻辑遵循 TPA3255控制逻辑、那就没问题。