This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:关于高达1MHz 的 DAC 输出频谱

Guru**** 2638685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013352/pcm3060-about-dac-output-spectrum-up-to-1mhz

部件号:PCM3060

您好!

对于 DAC 输出频谱、我的客户有一些问题。

(问题)

(1)您是否有高达1MHz 的 DAC 输出频谱数据?

因为、他们担心高频噪声(高达1MHz)会影响其应用。

因此、它们需要考虑 DAC 的高频噪声。(数据表第14页中描述的数据速率高达20kHz。)

(2)关于图5和图8 (数字/模拟滤波器特性)、

将这些数据视为 DAC 输出噪声特性是否没有问题?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您能告诉我有关问题的当前状态吗?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    这些 DAC 使用 Δ-Σ 调制器,可产生带外噪声(噪声在>Fs/2时增加)。  过采样率(×μ s、32 μ s、×μ s)×最大的噪声/输出能量。  例如、您以 fs = 48kHz 的频率运行、并进行32x 过采样、则带外噪声的峰值约为1.6MHz。  主要考虑因素是、您可能会在可闻范围之外产生高噪声。  如果噪声是一个问题、那么我建议您实施一个更高阶的低通有源滤波器。  我们建议您查看以下内容:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slea048

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa322

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的评论。

    我已将您的意见通知我的客户。

     

    文档中有一些问题(SLEA048:PCM DAC 的带外噪声和滤波)。

    (1)关于图1。 Δ-Σ 量化噪声、

    此噪声级别会因组件变化而变化多少?

    您有这样的数据吗?

     

    (2)关于数据表中的第5页(THD+N 总谐波失真+噪声)、

    将这些数据视为 DAC 的噪声级别变化是否没有问题?

    例如、动态性能(单端)

    –93dB (典型值)–85dB (最大值)@ FS = 48kHz、噪声电平变化-> 8dB?

     

    此致、

    TAO_2199