This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:平均功耗?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012063/pcm4222evm-average-power-consumption

器件型号:PCM4222EVM

又来了!

我在手册中看到了电压馈入要求(至少200mA)、但中所示的平均电流消耗是多少   

+15

-15

5V

96kHz FS 和中等密度音乐。 大概正常-我需要为 EVM 板调制电池系统。

BR // Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    我将使用2倍的200mA、并假设平均值为400mA

    最好

    Carson  

    低功耗音频团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我会使用"听起来有点猜测? 无论如何、我拥有它、我将测量抽取值并在一段时间内将数字发布在这里...

    //