This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:寄存器字节处于最小值和最大值设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013768/tas5825m-register-byte-at-minimum-and-maximum-setting

器件型号:TAS5825M

大家好、

TAS5825M (混合调制)的最小设置和包括全 EQ、DRC、智能放大器等所有模块的最大设置是多少字节?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San

      我认为最小设置只能通过两个寄存器字节来实现。 写入{ 0x02 0x02}以启用混合调制,并写入 { 0x03 0x03} 以播放。 所有其他寄存器将处于其默认值。

      但是、如果您需要设置所有模块、我会使用 PPC3对其进行测试、结果为7205字节。 该数字应为最大值。

      激活您需要在 PPC3中使用的模块、并在生成代码时选择  "Active/Updated Components"。 您将在项目中获得确切的寄存器字节数量。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、谢谢!