This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:TI TINA 仿真问题

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013370/tpa2025d1-ti-tina-simulation-questions

器件型号:TPA2025D1

我从 TI 网站下载了 TPA2025D1宏并创建了以下电路、我基本上想仿真评估板的电路。  我有几个问题:

  1. 我想使用不同的电感值进行仿真、但没有 SW 引脚。 我想监控纹波电流。 是否有办法做到这一点?
  2. 当我使用示波器监视输出(Vout+或 Vout-)时、我遇到收敛问题错误。 我的仿真文件。 我出了什么问题?
  3. 我没有在输出中包含铁氧体磁珠(评估板中的磁珠相同),因为我不确定如何操作,是否应该使用 RLC 等效电路? 供应商通常不提供该信息。 不确定如何进行仿真。  

谢谢。

  1. e2e.ti.com/.../TPA2021D1-simulation-rev1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、让我运行仿真、看看需要进行哪些调整来解决收敛问题。 此外、我认为它们过度简化了升压转换器模型 并降低了 SW 引脚。 我也会对此进行研究、并会让您知道。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过   选择"使用初始条件"或"零初始条件"、我能够运行仿真。 因此、请勿使用"计算初始条件"来避免收敛问题。

    模型已加密、无法修改、因此您无法选择 SW 引脚、也无法修改模型 以添加引脚及其功能。 如果您在网上找不到铁氧体磁珠模型 、则必须尝试使用某种 RLC 来进行仿真。

    此致、

    Arash