This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:使用 PPC3进行测试

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, PP-SALB2-EVM, TAS2555, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011951/tas2557evm-test-with-ppc3

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMTAS2555TAS2557

设计

我们安装了 TAS2557EVM 和 PPC3软件后、可以通过计算机识别 EVM、正如 EVM 指南所示、但 PPC3无法识别 EVM、EVM 也无法与计算机一起播放音乐。

那么、我们想知道我们是否错过了某个步骤? 或者、我们需要 PP-SALB2-EVM 来使 EVM 能够播放音乐?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PP-SALB2-EVM 用于表征、不需要仅播放音乐。  

    您能否确认 EVM 上的跳线设置是否如用户指南中所述?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin

    谢谢、我确认跳线设置与用户指南一致、但仍然无法听到声音。

    在系统中,USB-audioEVM 已设置为默认音乐设备,播放音乐时,I2S 具有数据输出,但没有声音。

    那么、可能有一些使能功能来启用功率放大器?  登录 PPC3后、您可以使用 TAS2555 EVM 控制软件、但没有 TAS2557。  

    我们想知道是否需要对 PPC3进行一些设置来启用 EVM? 在哪里可以找到 TAS2557的控制软件?

    谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可通过将器件名称放入以下网址中的软件申请表来获取 TAS2557 GUI: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=317667∏_no=PUREPATHCONSOLE&ref_url=HPA_Audio_AIP 

    批准后、您将能够通过 PPC3登录您的帐户并安装正确的 GUI。  

    同时、通过使用 PPC3的 I2C 部分、您可以确保使用 POWER_2寄存器为 D 类输出加电:  

    请告诉我、您在获取新 GUI 设置时是否遇到任何问题、以及这是否解决了问题。  

    此致、  

    Justin Beigel