This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:未使用的输出端子

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012932/pcm1754-q1-unused-output-terminal

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

我对未使用的输出端接(VOUTL 或 R)有疑问。  

我计划使其保持开路、但如果它辐射噪声、我想通过电容器将其端接至 GND。

在这种情况下、除了电容器之外、我还应该使用串联电阻器来端接它吗?

如果是、最小电阻值是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以帮助吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误您的时间、因为它是一个输出引脚、而不是一个输入、所以不需要串联电阻器。 应调整电容器的大小以补偿 噪声的消除。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不想使其保持开路、则输出节点的电容器足够大。