This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:支持模拟输入混合

Guru**** 2649065 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, PCM1865, PCM1863, PCM1862, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013746/pcm1860-q1-analog-input-mix-support

器件型号:PCM1860-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1860PCM1865PCM1863PCM1862PCM1864

尊敬的 TI:

PCM1860是否支持模拟输入混合? 我已查看下面的方框图。 似乎有用于模拟输入的 Mix 和 MUX 函数。

但根据数据表9.3.3、似乎仅支持多路复用器。 请帮我检查一下。 谢谢!

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    PCM186x 的硬件控制版本仅支持多路复用。 PCM1862、PCM1863、PCM1864和 PCM1865支持混合。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回复。

    BTW,是否有任何 TI 的硬件控制型 ADC 支持模拟混合?

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    但不支持混合、仅在软件控制的器件中受支持。

    最棒的

    Zak