This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:输出电流限制分配功能或类似功能

Guru**** 2524900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008094/lm3886-output-current-limit-distribution-function-or-similar

器件型号:LM3886

您好!

我想了解输出电流限制分配函数、因为它声明它被指定为 AOQL。 传播较高、因此需要了解如何计算这种情况。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    极限值表示我们在工厂测试期间设置为通过或不通过的最大/最小值。 这意味着对于输出设备、最小输出电流限制为7A。

    希望这可以回答您的问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、很抱歉迟到的回复、感谢您的回答、但您是否有任何类型的概率密度函数、说明这是如何从批次变为批次或概率函数的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    此电流限制功能用于扬声器保护。 当输出电流超过阈值时、器件将降至阈值内的电流。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、似乎我们需要采用7A、分布没有变化或平均值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、7A 是最小值。

    此致、

    Derek