This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:《TAS2560 I2C 上升时间和下降时间规格回顾》

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012914/tas2560-tas2560-i2c-rise-time-and-fall-time-specification-review

器件型号:TAS2560

您好、Sirs、

我的客户报告了 I2C 上升时间(2.979ns)和下降时间(3.867ns)超出规格的问题。 I2C 时钟速率为315.8kHz。
我认为更快的上升时间和下降时间对于 I2C 通信来说应该是可以的、而我们需要 BU 的确认。



I2C 规范:



TAS2560规格:



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年6月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    它们是否使用400pF 作为最小规格、以便与 TAS2560数据表进行比较? 如果它们比这快、则可能是由于电路板设计导致每个总线线路上的电容较小。 从这个角度来看、我认为没有任何问题。

    对于 I2C 规范、我认为 I2C 规范是消除线路上的任何尖峰或振铃、如果上升/下降时间太短、这些尖峰或振铃可能会发生。 为了保持在规格范围内、可以做的一项更改是在总线线路中添加一个小型串联电阻器。  

    您是否知道 I2C 波形在正常运行期间是否有任何振铃或异常行为? 这可能是需要进行更改以满足 I2C 规格的最佳指示。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的详细回答。  客户的 I2C 波形没有明显的振铃、因此我们可以与客户解决此问题。



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年6月30日