This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:放大器论坛

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B, TAS5631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012823/tas5631b-amplifiers-forum

器件型号:TAS5631B
主题中讨论的其他器件: TAS5631

系统测试需要"闪烁"测试。 我的测试仪器向交流电源施加高压脉冲以实现这一目的。   

我正在监控 TAS5631B 使用的直流电压、它们看起来保持稳定。  但是、TAS5631B PWM 输出将定期"停止"、输出将保持在 HV 电平(48VDC)、直到 PWM 恢复。  我已经捕获了这些秒表、看到它们的范围大约为40或更多微秒。

TAS5631B 内部的哪种机制可以使 PWM“停止”(冻结)。   

您是否有任何可能导致这些 PWM 事件的可疑引脚/信号?

可以很容易地说我们的电源出现故障、但我们有几个 DSP 的 MCU 的 A/D、它们似乎不会受到闪烁测试的干扰。

您的任何想法都将不胜感激。

提前感谢您。

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    PWM 停止/冻结可能是器件在遇到故障条件时进入高阻态、您是否在这种情况下监控 SD 引脚。

    TAS5631B 通过立即将功率级设置为高阻抗(Hi-Z)状态并将 SD 引脚置为低电平来响应故障。 在除过载和过热错误(OTE)之外的情况下、器件会在故障条件消除后自动恢复。

    或者、PWM 输入的脉冲宽度是多少、就好像脉冲过窄、就会有触发故障保护的风险。

    您能否为您的系统提供原理图?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

     

    如果进入 TAS5631B 的脉冲 过窄:

     

    仅供参考、输入端的脉冲宽度和连续脉冲数、或者可能缺少脉冲、将触发故障/关断?

     

      ‘数据表中的一个相当有趣的问题:模式引脚的说明参考了“AD MODE and BD MODE”。  在 D 类放大器滤波器的背景下、这两个术语都不是我所熟悉的、在显示三种引脚模式配置的表格中、仅在数据表中一次性提及 AD。  那么、您是否会明确这两个术语中的每一个在模式选择方面的含义?

     

    我将继续测量、并告诉您我发现的内容。

     

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaye、

    您可以从以下应用手册中找到有关 AD 或 BD 的详细说明。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    根据 Luis 的建议、请详细了解一下。  另外、请同时监控 PVCC。 由于交流线路是噪声源、导致出现此故障情况、因此我希望那里有一些东西。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提出的建议对于消除 TAS5631器件作为输出干扰的直接原因非常有帮助。  串行数据流中的各种延迟使得很难触发和捕捉数据流实际上已损坏的事实。  这一问题仍未完全解决,但《土耳其会计准则》不可能受到指责。

    感谢您的帮助。

    Jaye