This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:增益引脚的内部电路

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013648/tpa2038d1-internal-circuit-of-the-gain-pin

器件型号:TPA2038D1

大家好、团队、

我收到了客户关于扬声器放大器 TPA2038D1的一些问题。

问题:

他们需要检查 TPA2038D1上增益引脚的内部电路。 是否有任何有关它的文档?

背景:

目前、它们遵循参考电路(slou298 p.5图5)。 TPA2038D1EVM 原理图)。 它们 具有允许其直接连接到 GND 的虚拟和100K 上拉电阻器。

他们想知道、如果他们移除上拉电阻并使增益引脚断开、以及 是否需要100k 上拉电阻、会发生什么情况。

在数据表中、增益选择功能在方框图中被描述为一个框、无法找到详细信息。

如果需要有关客户要求的更多信息、请联系我们。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难找到内部原理图。 如果没有原理图、我 猜会 出现以下情况:

        通过只有2个增益设置,该芯        片可以多路复用/从2个可用路径中选择一个来更改增益(可以向 RFB 或 RB 添加额外的电阻器来改变其比率)。 如何完成这项工作并不重要,但将其悬空或不悬空是一个有效的问题。

    如果     不 使用外部电阻器,我认为应该有一个内部上拉/下拉电阻器来将增益设置为某个默认值。 这可以通过保持 增益引脚悬空来轻松检查、并查看它是否产生12dB 或6dB 的增益。  如果您有任何疑问、请发送电子邮件给我。

    此致、

    Arash