This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:传感(TAS2770)和扬声器参数(TAS5825)能否协同工作?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012371/tas2770evm-can-sense-tas2770-and-speaker-parameters-tas5825-work-together

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

大家好、  

我正在评估 TAS5825放大器的扬声器参数特性、并正在评估 TAS2770的电流感应特性。  

 是否可以将这两个特性联系起来,例如让智能放大器限制器根据电流感应不断变化?  

非常感谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在理论上、您可以将 TAS2770的 Vsense 连接到 TAS5825的输出、并 从 TAS2770的 SDout 中获取经过处理的信息 、然后将其反馈回目标放大器、 Isnese 位于 TAS2770的芯片/ D 类内部、我相信您不能以这种方式使用 Isense。

    此致、

    Arash