This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110关于驱动程序文件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013847/tas2110-tas2110-about-driver-files

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件: TAS2562

尊敬的:

?您能帮我提供有关 TAS2110的驱动程序文件吗?非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想查找有关 TAS2110的软件文件,我在 上面显示的第2页查看 EVM 用户指南,但无法链接相关文件,因此我需要您的帮助,请向我提供软件文档,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们用于 TAS2XXX 芯片的 Linux 和 Android 驱动 程序可在此处找到:适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序。 您应该能够使用与 TAS2110的 TAS2562相同的驱动程序。  

    如果您需要访问 EVM GUI、可以使用用户指南中的链接或以下链接: https://www.ti.com/event/docs/accesseventaction.tsp?actionId=3228。  

    此致、  

    Justin Beigel