This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:无法输出200V-vpp 电压

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012745/drv2700evm-not-able-to-output-200v-vpp-voltages

器件型号:DRV2700EVM

您好!

我最近购买了一 个 DRV2700EVM。  

然后、我测试它、但发现 放大器 有两个主要问题:
  1. 输出电压始终具有高频噪声。 下图显示了输入和输出信号的波形。 黄色线表示输入、蓝色线表示输出。 从蓝线可以清楚地看到有高频噪声。
  1. 当输出电压达到15v-vpp 时、波形峰值将被切断、如下面的两张图片所示。 此外、黄色线表示输入交流信号、蓝色线表示输出。
GUI 软件使用的增益为28.8dB、下面是我的设置信息:
 
实际上、我认为设置不应该有任何问题、因为我们的实验中有一个具有相同设置的旧实验、它运行良好。 我正在考虑产品是在运输过程中还是在其他一些地方受到影响。 你对此有什么想法吗?
祝你一切顺利、
Yugang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yugang、

    感谢您的回答、我对您的问题有几个简短的问题。

    您在另一个电路板上没有遇到这两个问题吗?  该板是否与该板相同?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    这两个问题在另一个电路板上没有发生。 它们与这个相同。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yugang、

    很抱歉耽误你的时间、我想为你更换 EVM。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    非常感谢。 如果您需要任何其他信息、请随时告诉我。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugang 您好、  

    您能否测量故障电路板上的升压电压? 我们希望更好地了解本例中发生的情况。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 VBST 和 GND 的输出。

    我还联系了销售人员、他们提到我必须从您那里获得 RMA 号、然后他们可以处理我的退货请求。 如果您有任何问题、请尽快与我联系。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 (黄色线)用于输入信号、通道2 (蓝色线)用于升压电压。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yugang、

    对于退货、如果我们只能向您发送更换件、实际上是最简单的、因为您的 RMA 号将来自我认为您没有的 TI 现场代理。 发送替换件的好地址是什么? 否则、您必须通过 TI.com 支持或从最初购买 EVM 的任何位置获取 RMA。

    此外、您能否在非交流耦合模式下测量升压、结果似乎有问题。 它不应该像现在那样在-2.5和+2.5之间

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我已联系销售人员有关 RMA 号的问题、正在等待他们的回复、

    同时、我在直流耦合模式下测量了升压、以查看上面显示的锯齿波形、但移动了23V。 我认为移位是合理的、因为我设置了28.8dB 增益。 但我认为锯齿波形是接线的。  

    祝你一切顺利、

    Yugang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yugang、

    即使在升高升压电压时、输出波形是否仍在15vpp 下截止?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我提高升压电压时、输出仍然截止。

    谢谢、

    Yugang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的检查、这个电路板的故障似乎不容易确定、所以不要担心。

    如果您在退货方面需要更多帮助、请告知我们

    最棒的

    Carson