This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221EVM:PVDD 行为问题的 TPA3221EVM 电流

Guru**** 2468010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013292/tpa3221evm-tpa3221evm-current-of-pvdd-behavior-issue

器件型号:TPA3221EVM

大家好、

我们测量了 TPA3221EVM 启动时序、包括电流(从电源到 PVDD)、PVDD、FAULT 和 OUT1_P

我们发现在启动时存在负电流。 这是如此奇怪和困惑。  在输出开关之前、有几个浪涌电流(红圈)。

这是该 IC 的正常行为吗? 我们想了解是什么原因导致了这种情况。

您能帮我们解释一下浪涌电流的现象吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    首先、开关开始前 OUT1_P 的行为实际上是 PPSC 检测。 您可以在数据表中找到有关第9.4.5.4节的更多详细信息。

    第二、 看起来波形缺少您提到的红圈。 电流标度太小、您能否将其更改为至少200mA? 通常、PVDD 设置期间的浪涌电流主要是为大容量电容充电。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您提供信息。 PPSC 是否频繁? 我认为浪涌经常发生。 正如您所说的、PPSC 可能会发生这种行为。 我想检查是否有任何迹象表明这一点。  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过 OUTx 引脚行为来识别 PPSC。  PVDD 电流仅调节为10mA。 如此小的 PVDD"浪涌"电流不应导致任何问题。

    您还可以监控其他 OUTx 引脚。 电流尖峰可能会出现在执行 PPSC 检测的其他输出桥臂上。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我附加了如下所示的更多图。

    时间刻度为每格100ms。  负电流呈红色圆圈、约为300mA。 您是否认为负电流来自浪涌电流?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    更像是尖峰是由电源动态响应引起的。 您可以监控 PVDD 引脚和 PVDD 电容器之间的电流。 这种负电流脉冲不应发生。

    谢谢!

    此致、

    Sam