This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131能否在8 Ω 负载下支持12.5W?

Guru**** 2600775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013529/tpa3131d2-can-tpa3131-support-12-5w-with-8ohm-load

器件型号:TPA3131D2
主题中讨论的其他器件:TPA3132D2

您好、Sirs、

如标题所示、TPA3131能否支持12.5W、8 Ω 负载? 数据表中是否有适用于2W 的 TPA3132和适用于12.5W 的 TPA3131拼写错误?

 

谢谢、此致、

陈耀恩
06/28/2


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TPA3131可以支持12.5W @8 Ω、请参阅数据表中的图13。  

    我认为有拼写错误。 它应为:RL = 8 Ω、f = 1kHz、PO = 0.1W 至20W (TPA3132D2)

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Derek