This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:如果 SPDIF 输入 pcm9211、则会听到噼啪噪声。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006999/pcm9211-if-it-spdif-input-into-pcm9211-it-hear-pop-noise

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件:PCM5102
我正在使用 pcm9211 EVM 产品进行测试。 
定制 PCB 板也会发生同样的情况。 
它的配置如下图所示。

PCM9211 EVM + PCM5102 DAC


如果您希望清楚地听到噪声
播放时连接并断开光纤连接,然后重复播放。
如果回放声音很大、则会混合流行噪音、难以区分。 
在本例中、我将电视音量调低了、当连接到光纤电缆时、可以清晰地听到声音。 
以防万一、我使用另一个 DAC 进行了尝试。 
情况是一样的。

这是主要流程。 


1.播放歌曲。 
2.连接光缆。 (连接和断开重复)
3.
引脚1 (LOCK)变为"L."。
I2S
输出工作正常。
5.
大约1毫秒后,它将听到一个小的噼啪声。
6.它并不总是出现,但你可以经常听到它。 ~ 50%

我需要你的帮助。 
如何消除噪声? 


 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    您是否曾尝试将 ERROR/INT0引脚配置为低电平有效中断、以便在 PLL 解锁并将该引脚连接到 PCM5102的 XSMT 软静音时使其变为低电平?

    如果从 ERROR 引脚转换到1ms 的延迟、则这可能不起作用、但您也可以将中断馈送到处理器、然后等待几毫秒、然后再释放 DAC 的 XSMT 引脚。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    最终、不打算使用 PCM5102。

    但问题已经解决。 
    通过向 ERROR/INT0添加延迟并进行静音来解决该问题。 
    仅 ERROR/INT0时序无法解决问题。
    谢谢你。