This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:原理图检查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013583/tpa3113d2-schematic-check

器件型号:TPA3113D2

你(们)好  

您能否帮助查看下面的 TPA3113D2原理图以及任何需要调整的问题  

谢谢你

e2e.ti.com/.../0880.AUDIO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的评论。

    1) 1)请勿将 AMP 的接地端分离。 只需一个完整的接地即可。

    2) 2)输出功率是多少? 我看到它被配置为 PBTL 模式、输出使用磁珠。 对于 PBTL 模式、我们建议在输出端使用电感器。

    3) 3)在 PVCC 电源上添加大容量电容(至少100uF)。

    此致、

    Derek