This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:采样率为96kHz 的 DRE 会产生尖峰

Guru**** 2533990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012982/tlv320adc5140-dre-at-96khz-sample-rate-producing-spikes

器件型号:TLV320ADC5140

我们在 TDM256从模式下以48kHz 的频率成功使用 DRE、但当我将采样率设置为96kHz (bck = 24MHz)时、尖峰会在5到20kHz 之间出现。 在没有 DRE 的情况下、该器件工作正常、在48和96kHz 下均表现出预期的性能。 根据数据表、我还希望在96k 时启用 DRE。 这是已知问题吗? DRE 在96kHz 下工作时是否必须启用或禁用某些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    您是否正在尝试操作全部4个通道? ADC5140在96kHz 频率下运行时、只能支持2个具有 DRE 的通道。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../sbaa381.pdf

    应用手册中未提及的一点是、如果您禁用诸如双二阶和增益/相位校准等其他一些功能、则可以让2个通道与 DRE 一起运行、并让1个模拟通道不使用 DRE。 但是、如果有任何通道使用 DRE、则无法以96kHz 的频率运行4个通道。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回复、它对问题进行了解释。 但是、为什么数据表中没有提到这一点? 我们选择了5140而不是3140、因为对于 DRE、现在事实证明它不起作用。 数据表中应提到这一点!

    此致、Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回复、它对问题进行了解释。 但是、为什么数据表中没有提到这一点? 我们选择了5140而不是3140、因为对于 DRE、现在事实证明它不起作用。 数据表中应提到这一点!

    此致、Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    给我带来的不便、我深表歉意。 随附的应用手册中单独介绍了这一点、 数据表的信号处理部分对此进行了简要介绍。  

    如果您需要96kHz 的4通道 DRE 支持、则另一种选择是使用2个 ADCx140并使用来自每个器件的2个通道。 让这些器件共享 I2C 和 TDM 总线非常容易、应用手册 中对此进行了介绍、网址为:https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我们将其归档到良好的市场营销之下。 进一步讨论这一问题没有任何意义。 尽管如此、感谢您的支持、我们仍需解决此问题。