This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:GVDD 外部电流限制

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013102/tpa3131d2-gvdd-external-current-limit

器件型号:TPA3131D2

能否通过 PLIMIT 电阻器从外部绘制小于200uA 的数据表条件?  数据表建议使用100k Ω 电阻器、但只要外部电流低于200uA、就可以使用40k Ω 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GVDD 电源由内部 LDO 产生。 您可以在第7.2部分看到详细的方框图。 因此、您只需要在 GVDD 引脚上添加去耦电容。

    即使在 GVDD 外部电路上使用100k 或40k 电阻器、典型值也小于200uA。

    此致、

    Derek