This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM384:关于 LM384的最大功耗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010604/lm384-about-max-power-dissipation-of-lm384

器件型号:LM384

你(们)好

我已确认数据表中的最大功率耗散为1.67W。

但查看图10、可以看到器件功耗 大于1.67W。

最大功率耗散和器件耗散(图10)参数是否不同?

 

LM384在我的系统中使用、如下所示。

 ・电源电压为24V

 ・将扬声器(8Ω)负载(额定1W)连接到 LM384的输出端

请告诉我以下内容

 ・ 连接额定1W)的(__LW_AT__8Ω Ω 负载时、功率耗散是多少?

・散热器的推荐热阻是多少?

 ・Staver "V7"散热器的热阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki-San、您好!

    在未连接散热器的情况下、最有可能出现最大规格表中的功率耗散。

    遗憾的是、我找不到有关此散热器模式的详细信息、但从发布该模式开始、您可能会找到其他具有更好规格的散热器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.67W 没有散热器。  

    图10是使用图1所示的 Staver "V7"散热器的情况。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    www.mouser.jp/.../Aavid-Board-Level-Heatsinks-Catalog-2018-1507171.pdf

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于24V 电源电压和1W 输出的情况、这似乎是在耗散的上限附近。 这可能在最低失真到零失真的情况下工作、但散热器的散热性能会更好一点、这一点会更安全。  

    此致、  

    Justin Beigel