This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:TLV320ADC3120、用于1个模拟 MIC 和1个 TDM 输入至 TDM 输出

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012121/tlv320adc3120-tlv320adc3120-for-1-analog-mic-and-1-tdm-input-to-tdm-output

器件型号:TLV320ADC3120

您好、先生、

 我的客户需要具有1个麦克风输入+ 1个 TDM 输入和1个 TDM 输出的解决方案。 如果输入 TDM 是单声道信号、TLV320ADC3120是否适合此应用? 或任何其他解决方案是否适合该应用? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是否需要 TDM 输入和输出、或者客户是否可以仅使用1个 TDM 总线? TLV320ADC3120能够以菊花链形式将 TDM 数据连接在一起、因此只要所有器件以相同的时钟速率运行、这种方法都不成问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

     需要 TDM 输入和输出。 我们的参考是否有任何样本设置?  或者、我们可以使用 ADC13x0 EVM 来设置该块吗?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zak:

       对于此问题,我想在中添加 I2C *1或2和 MIC 的要求。您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、Gary、

    我不清楚为什么需要2条 TDM 线路、中的 TDM 数据以不同于 TDM 数据输出的速率运行吗? 如果这些位流不是同步的、那么您还需要一个采样率转换器。 我也不确定 I2C 别名、我们的器件只有1个 I2C 控制接口。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

     James 需要1个模拟(或数字麦克风)输入+ 1个 TDM 输入(来自另一个 TDM 源)、并将输入源组合或旁路到 TDM 输出。

    如果具有相同的采样率、我们能否将1个模拟输入和1个 TDM 输入组合到 TDM 输出? 还是我们必须将 TDM 输入解码为模拟并将2个模拟信号组合为 TDM 输出?

    还是可以使用 ADC31x0将麦克风输入或 TDM 输入切换到 TDM 输出?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    只要 TDM 输入和输出处于相同的采样率和同步状态、那么 TLV320ADC3120就可以以菊花链形式连接流。 本应用手册的菊花链部分最能说明这一点: https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf

    也可以将 TDM 输入数据与 TDM 总线上转换为输出的模拟输入混合使用。

    最棒的

    Zak