This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:您是否可以帮助检查我们的设计?

Guru**** 2543390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012793/tlv320aic3104-clould-you-help-to-check-our-design

器件型号:TLV320AIC3104

您好 TI  

下面是一个测试方框图,您能帮您检查一下:

主芯片组是 TLV320AIC3104

用途:测量音频 PA 的 Vrms 和 THD。 

解决方案:->通过  模拟输入引脚传输到 TLV320AIC3104的音频信号、

CPU 通过 I2S 读取音频数据、CPU 通过算法(FFT 和其他)计算 Vrms 和 THD。

我的问题是:

我们能否
将音频 PA 的输出直接连接到 TLV320AIC3104 (PA 和 TLV320AIC3104之间是1uF 电容器)、
我们看到默认参考设计是将模拟麦克风与微偏置连接
我们不确定它是否可以基于我们的方框图工作...

如果不起作用,您的建议是什么?

如果工作正常、我们知道
差分输入的 Vrms 必须小于2V、如果 PA 输出>2V,我们该怎么做?
通过衰减进行调整?U 是否有一些 IC 解决方案(低成本)?
规格: 
TLV320AIC3104的 ADC 输入电压
差分2VRMS 满量程输入
单端1VRMS 满量程输入
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可将分压器从音频放大器的输出连接到编解码器。 输入端的最大信号电平

    编解码器 CBE 0.7V rms。 如果功率放大器提供10vrms 电压、则可以使用10k、1k 分频器。 这将最大输入电平限制为大约0.7vrms 10K 和1k 的结点可连接到1U 电容器的一端。 电容器的另一端可以连接到编解码器的模拟输入。