This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TAS6424EQ1EVM:如何播放音频。

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012485/tas6424eq1evm-tas6424eq1evm-how-to-play-audio

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好、我叫 tes.wang。

已安装 PPC3程序、并且还通过登录来安装 EVM 应用、如下图所示。
问题:
我想播放音频、但如何使用播放音频的应用程序?
我是否需要安装它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    您可以在 TAS6424EVM 用户指南中找到此信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/slou553/slou553.pdf?ts=1624499168400&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAS6424EQ1EVM

    连接 USB 后、电路板将成为一个音频卡、因此 PC 可以直接播放音频。

    此外、您还可以使用 SPDIF 接口或直接使用 TDM/IIS 接口音频源。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦。

    我作为 USB-AudioEVM (Tas6424 EVM)抓取了 Windows Media Player 的设备并播放了音乐。
    我可以确认数据已传输到 USB 端子的 D-和 D+。
    但是、tas1020芯片的引脚38 SDOUT-USB 端口没有输出。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    您未使用 TAS6424EQ1EVM、对吗? 因为 TAS1020不用于这个。 您可能正在使用 TAS6424Q1EVM。

    您能在下面确认一下:

    在 PC 端、EVM 显示为 USB 音频设备。

    TAS1020旁边的蓝色 LED 亮起。

    SPDIF 光学接口未被脉冲接进。 否则、SPDIF 接口将具有更高的优先级。

    4、PVDD 也上电。

    如果上述内容得到确认但仍然无法正常工作、则 TAS1020可能出现问题(即使可能性很低)、请使用 SPDIF 光学接口。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我的故障是 TAS1020没有输出任何输出、现在它正常输出。

    在 Tas1020中、I2S 正常输出。
    该输出是 TAS6424的输入。

    但是、TAS6424的输出不起作用。
    从 PurePath 控制台程序运行 devide Monitor & Control。
    当您将通道1更改为播放模式时、TAS6424线路输出每隔1秒发出一个嘀嗒声。
    如何获得正常的声音输出?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每秒钟发出一个嘀嗒声表示设备卡在负载诊断中。  放大器上是否连接了扬声器或电阻负载?  通道在没有负载的情况下不会切换。  负载诊断将指示负载开路、并继续每秒测试一次负载、直到负载出现为止。

    如果您有线性输出模式、则需要调整负载诊断控制寄存器0x09。  在 EVM 上、使用待机切换开关将器件置于待机模式。  然后、您可以对控制寄存器进行调整。  您还可以绕过负载诊断、无需扬声器负载即可使用。