This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:最新版本更新失败

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012183/tas5805m-latest-version-update-failed

器件型号:TAS5805M

 无法更新到最新的 PPC3版本:"Failed to download"(下载失败)消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fu、

    您当前使用的是 TAS5805M 应用程序的哪个版本? 此外、您是否已登录到 PPC3应用中心。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

     感谢您的快速回复!

     是的、我已登录 PP3、TAS5805M 的版本为3.0.16。

      我尝试使用不同的网络更新到最新版本、但都失败了。

      有关详细信息、请参阅下图。 谢谢!

    Fu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

           您使用的 PPC3版本太旧了。 最新版本为3.2.0。

            您应该删除当前的 PPC3软件(不更新)并从 TI.com 下载最新的 PPC3。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。谢谢!